This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4861:LM4861M在运行时变热(&A);使用8欧姆扬声器时音量也很低

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/651022/lm4861-lm4861m-getting-hot-when-its-in-operational-volume-also-very-low-with-8-ohm-speaker

部件号:LM4861

大家好,

对于我的一位客户,我正在使用 LM4861M放大器作为8欧姆扬声器,工作正常,但遇到过热问题,音量也很低,请指导我解决这个问题。

而MY电路在以下(C20处提供输入,L4和GND之间连接8欧姆扬声器,第一个引脚连接到GND)

谢谢!

千斤顶。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jack,您好!

    我有一些问题。 您使用的是单端输出还是差分输出? 为什么要使用输出电感器?
    关于PCB布局,您是否使用GND和Vdd层? 如果否,建议添加它们,因为这有助于更好地消耗电源,并避免设备变得更热。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jose,

    我仅使用单端模式,该电感器仅用于噪声滤波器,是电源计划在布局中,我在差分模式IC工作正常,无热量中观察到另一件事。

    谢谢!

    很棒的酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    千斤顶,

    此设备设计用于差分输出,因此应连接差分输出以避免此问题。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jack,您好!

    我还没有收到你的回复。 我假设您能够解决您的问题。 如果不是,您只需发布回复,或者如果此线程因超时而锁定,则创建新线程。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师