This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM386:音频放大器IC

Guru**** 2526010 points
Other Parts Discussed in Thread: LM386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/651537/lm386-audio-amplifier-ic

部件号:LM386

 您好,

 我有几个关于LM386音频放大器IC的问题。 我没有在数据表中看到信息(SNAS545C–2004年5月–2017年5月修订)。

 首先, 10欧姆电阻器与.050微法拉电容器串联,从输出(引脚5)至接地,该RC网络的作用是什么?

 其次,何时应使用引脚7的旁路电容器,如何计算其值?

 最后,在电源引脚(引脚6)上应使用多少旁路,是否有计算电容器值的公式?

 谢谢!

 托马斯...

 haikuomega@hawaii.rr.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    输出端的RC网络用于保持稳定性。
    使用单端输入时,最需要旁路电容器。 使用差分输入有助于降低耦合噪声。 旁路电容器还改善了电源抑制,旁路电容器可以从0.5uF到50uF,电容越高,启动斜坡越长,通常使用1uF电容器进行此操作。
    您可以使用几个电容器绕过电源,0.22uF或1uF和10uF都可以,将这些去耦电容器放置在尽可能靠近放大器的位置。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    感谢您的及时回复,您的信息非常有用。 很抱歉,昨天我无法回复您,因为要做的事情太多了。

    首先,让我告诉您使用LM386 IC的用途。 我建造了一个甚高频NOAA气象无线电,IC有足够的音量用于此应用。

    我遇到的问题是,当我调高音量时,扬声器发出了一个令人讨厌的声音。 就像我有一个麦克风连接到放大器的输入端,我将扬声器放在麦克风前面并调高音量(反馈)。 粗糙的是没有麦克风,但反馈会以某种方式得到。 有一点可能不太好,就是+扬声器导线(-扬声器端子是机箱接地的)有几英寸长。 在这种情况下,它无法提供帮助。 它恰好运行在主电路板上与第一个混合器的VCO比较接近的位置。

    几天前,我调高音量,移动了VCO的+扬声器导线,注意到反馈会中断。 如果导联远离VCO,则没有反馈。 我认为调高音量时扬声器导线周围的区域与VCO耦合,进入第一个混音器。 我对此没有什么经验,所以我不确定...非常好。

    不管怎样,我认为用屏蔽式连接线连接+扬声器导线和机箱接地,屏蔽将消除耦合,从而消除反馈。 我现在没有任何屏蔽线,我必须订购一些,但您能否告诉我我是根据这种理论在球场上,还是我在球场上浪费时间?

    谢谢Ivan,

    托马斯...

    haikuomega@hawaii.rr.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上述理论未能解决问题,但目前认为放大器电路本身不是问题所在。

    可以认为此案件已关闭。

    谢谢...