This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136D2:音频过滤

Guru**** 1472595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3136D2, TPA3001D1, TPA3136D2EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/651100/tpa3136d2-audio-filtering

部件号:TPA3136D2
主题中讨论的其他部件: TPA3001D1

您好,
我能够通过科利卜里3.2 评估板的耳机发送12 dB音频
作为TPA3612D2EVM的输入。 我使用了一个声表和演示中的声音
可与现有应用程序的声音相媲美。
 
其余部分是功率放大器输出处的滤波器。 有些失真
听到音频。
 
我附上了现有应用程序中使用的音频接口示意图。 我尝试焊接电源
AMP输出直接至低通滤波器(从现有应用中断开旧的D类滤波器)。
此测试的效果不是很好,某些组件在现有应用板上烟熏,这意味着
扬声器可能过载。

EVM和新型D类设计由12V供电。 这将PLIMIT处的电压设置为5V。 给定
4欧姆3W扬声器的电压是否应降低到3.4 V以避免扬声器过载?

 
在进入继电器开关之前,能否在新D类零件的输出处重复使用相同的LC滤波器?

查看示波器上的信号是否有好处? 我有一个函数发生器,可以用来发送0.2 V rms
直接连接到功率放大器EVM,我可以在示波器上看到此信号。 EVM输出到I的输出
连接到示波器以查看输出振幅/和失真?
 
谢谢!
Priya
 e2e.ti.com/.../ICoreDigiAudio.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Priya:

    PLIMIT函数可用于通过设置此引脚上的适当电压来限制输出功率。 该限值可视为低于连接至PVCC的电源的"虚拟"电压轨。 "虚拟"导轨大约是PLIMIT引脚处电压的四倍。 请参阅TPA3136D2数据表的9.3 3部分了解更多详细信息。 因此,对于4欧姆/3W扬声器,最大电压约为4.9V,然后请将PLIMIT引脚上的电压设置为约1.25V。

    我不确定你是在谈论TPA3136D2还是TPA3001D1。 因为标题中的设备是TPA3136D2,但在SCH中它不是TPA3001D1。 TPA3136D2具有固定的26dB,因此,如果输入为0.2Vrms,则输出应为4Vrms。

    有关LC输出滤波器设计,请参阅以下文档和设计工具。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    带有过时编解码器的旧设计TPA3001D1。 LC滤波器(在TPA3001D1的输出处)

    使用TPA3136D2? 我将更仔细地阅读你提供的文件。

    谢谢!

    Priya

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Priya:
    TPA3001D1和TPA3136D2都在BD模式下工作,我认为过滤器也适用于TPA3136D2。 对于4欧姆负载,您可以在LC滤波器中使用更大的电容器,以获得更好的Q值。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩,
    如何确定PLIMIT公式中的Rs值(TPA3136D2数据表的9.3 第3节)?
    您能解释一下如何确定"所以对于4欧姆/3W扬声器,最大电压约为4.9V,然后请将PLIMIT引脚上的电压设置为约1.25V"。

    具体而言,您建议更改哪些电容器值? 一个LC的值为15 u/0.22uF,下一个LC对(看起来像铁氧体磁珠)使用220 Ohm 1 nF。

    谢谢!
    此致,
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩,
    还有一个问题——如果PLIMIT引脚上的电压是1.25 V,这会改变39K电阻器
    6.5 kOhm的TPA3136D2数据表中的图19。 PVCCis 12V。 请确认。
    谢谢!
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肖恩,
    仍在等待您的帮助。

    在TPA3136D2EVM上,我将PLIMIT引脚处的电压设置为1.25V。 来自模拟耳机输出的声音已设置为12dB (来自colibri 3.2 评估板的SGTL 5000编解码器的最大可能)。

    扬声器(4欧姆3W)仍发出一些爆裂声。 我尝试了两种不同的扬声器,它们都是一样的。 扬声器播放演示音频文件一段时间,然后声音停止。 当电源关闭并重新打开时,声音会恢复。

    对这种情况有何想法? 这可能是测试设置问题。 编辑后添加:EVM输出和扬声器之间没有连接的滤波器。  此演示设置中没有开关或其他任何内容。

    非常感谢您对此提供的反馈。 我还有一天的时间来处理这个项目。

    谢谢!
    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Priya:
    对于3W/4Ohm扬声器,其上的最大可接受电压为4.9V,对吧? 4.9V*4.9V/(2*4欧姆)=3W。 然后,PLIMIT电压可调整为1.25V,以获得4.9V的上夹输出。 如果您可以接受10 % THD输出,则可以使用更低的PLIMIT电压。 PLIMIT引脚上的两个电阻器可进行调整,以获得合适的电压。
    您是否在TAP3136D2 EVM上尝试过此操作? 我的意思是在EVM上同时使用器件和输出滤波器? 在输入端应用模拟信号,并将扬声器连接到EVM板的输出端。 您能看到相同的问题吗?
    对于杂音,您是使用单端输入还是差动输入? 请确保DAC/编解码器输出和电流输入之间没有其他组件(1uF输入电容器除外),例如不需要LFP。 确保Inn和INP之间的匹配足够好。 如果您使用单端输入模式,并且在DAC/编解码器板和放大器板之间使用了电线,则Inn和INP之间的匹配不正确,并且预期会出现杂音。
    为什么在输出上使用两个串行LPF过滤器? 如果已使用电感器,则实际上不需要铁氧体磁珠+电容器滤波器。 请同时删除C190,BD模式除外。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩,
    感谢您的回复。 最大可接受电压分母中的2因子是Vpp到Vrms的转换,我没有这一点。 如果不正确,请告诉我。

    与1uF电容串联的100千欧电阻器是否能与Rinn和RINP匹配? 如果不是,如何匹配这两个输入?

    对于LC滤波器,我知道您只想保留L15,C185,L16和C187。 对于C185和C187,您推荐的价值是什么? L15和L16的值是否正常?

    我正在使用分压器规则来确定PLIMIT和GND之间的电压,您建议电压为1.25V。 如果不正确,请告知我。

    如果您可以快速推荐C185和C187的值,那么我今天将尝试在EVM的输出中设置一个过滤器。

    此致,
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../IMX_5F00_AUDIO_5F00_INTERFACEFilter.pdf

    使用LC过滤器添加更新的TPA3136D2原理图。 请查看并评论R42,R3,R4,L1-C3,L2-C4的值。

    我将使用这些值重新运行演示。

    谢谢!

    此致,

    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Priya:

    由于时间差,很抱歉回复。 对于更新的SCH,存在 一些问题:

    1.请将 缓冲器C1/R1与C144并联放置。 C2,R2 adn C145也是如此。您可以在TPA3136D2数据表的图18中找到输出过滤器应用程序中的铁氧体磁珠。

    2.引脚5和引脚6可以连接到GND,但引脚3和引脚4可以保持 打开状态。  

    3. PLIMIT分压器电路有问题。R65的右端应连接到GVDD。

    4.输入电路中的100kOhm电阻器,我觉得没有必要。 请卸下DAC/编解码器输出和电流输入之间的所有组件,只保留1uF电容器。  

    有关输出滤波器设计,请 参阅下面的文档和工具。 我相信您可以非常轻松地为您的应用设计合适的LC滤波器。     

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pyria,
    如果回答了此问题,请帮助您结束此问题。 如果您有更多问题,请联系我们。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩,
    感谢您的回复。 我今天从休息时间回来了。 TPA3136D2数据表中似乎有经过修订的图19。 它还提供了有关如何配置单声道负载的EVM输出的更清晰的信息。 我会在未来数天更深入地研究这方面的问题。 在此之前,我需要这张票才能保持开放状态。
    此致,
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../IMX_5F00_AUDIO_5F00_INTERFACE.pdfShawn

    我会根据您的反馈更新示意图。 (随附文件)。 我的问题是,似乎没有

    在PBTL输出配置中连接TPA3136D2 EVM输出的简便方法(图19,来自

    TPA3136D2数据表)。 我无法 检查所选参数的音质

    如果EVM无法以这种方式连接。 请提供建议。

    谢谢!

    Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能在拆卸扬声器之前添加了额外的LC滤波器。 我已附上经修订的示意图供审查。 我还在查看表4中的PBTL模式设置2。 如果使用这些设置,TPA3136D2 EVM原理图图中图4的输出是否与TPA3136D2数据表中的图19更相似? 我必须在EVM输出处设置LC滤波器。

    谢谢!

    Priya

    e2e.ti.com/.../3107.IMX_5F00_AUDIO_5F00_INTERFACE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Priya:

    感谢您的更新。 我认为您的SCH设计中没有明显的问题。

    您可以根据EVM用户指南中的表4在PBTL模式下设置EVM板。 但它与数据表中的图19稍有不同。  该输出在EVM上PBTL模式中的电感器之后组合,而 在图19中的电感器之前。 但性能应该非常相似。

    此致,

    郑少文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩,
    感谢您的回复。 我将继续使用EVM上的铁氧体磁珠滤波器检查音频输出。
    (EVM输出上没有外部LC滤波器)。 如果有任何音频质量问题,我会回复。

    此致,
    Priya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此时将按原来的方式使用原理图。 在示波器上查看函数发生器正弦波时出现问题(EVM的输入)。 当主板返回时,将使用所选LC滤波器进行实际测试。 如果我有疑问,我将在此时打开一个新的线程。
    谢谢!
    Priya