This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6422Q1EVM:输入电压超过21.5V时,TAS6422Q1EVM无输出信号

Guru**** 2651445 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6422Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/655893/tas6422q1evm-no-output-signal-from-tas6422q1evm-when-input-voltage-over-21-5v

部件号:TAS6422Q1EVM

输入电压超过21.5V时,TAS6422Q1EVM无输出信号。 根据规格,最大电压可以为26.4V。 有什么设置建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,中伟。

    我们正在调查此问题,并将在不久后向您提供反馈。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    中卫

    我不知道发生了什么,但你能告诉我更多细节吗,我可以给出一些建议。
    1.无输出信号意味着无PWM切换或无音频信号?
    2.发生这种情况时,故障和警告LED指示灯的状态如何?
    3.从GUI中,您能否读出任何故障?

    请先检查这些,然后我们可以使用更多积分进行检查。


    迪伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的中伟:
    如果这个问题已被回答,能否帮您解决? 谢谢!