This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 5825 m :直流耦合输出和整体延迟

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/659079/tas5825m-dc-coupled-outputs-and-overall-latency

部件号:TAS5825M

音频放大器团队,

我们是否有TAS5825M的参考设计显示它与直流耦合输出一起使用?  即信号路径中没有高通滤波器。  这是否是使用此设备的可接受方式?

此设备从输入到输出的延迟的规格是什么?  如果是范围,根据配置,您能否提供这些详细信息?

谢谢!

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Darren:

    据我所知,每个TAS5825M流中都存在DC阻塞块,这会从传入的音频数据中删除DC。 我现在看不到可以绕过或禁用此阻止的方法。

    关于延迟,我们将测量它,然后回复给您。

    Andy

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Andy。

    如果你也可以分享文档:SLAA786,那就太好了。 数据表中指向它的链接已断开。

    Darren
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Darren:

    我的TIS仍在处理此问题。  我将努力尽快提供。   

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Darren:

    由于从输入到输出没有非预期延迟,我进行了一些测试供您参考:

    配置: 绕过DSP流,将 输入采样率设置为48kHz,PSIA输入:1kHz sin

    延迟 约为348us (~18 TS),这不包括上升过程。

    通常, 延迟取决于配置,大约为17~18 *TS (TS是输入采样周期)。 因此,增加采样率将减少延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Darren:
    如果这个问题已被回答,能否帮您解决? 谢谢!