This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104EVM-K:DAC线路输出电平超出规格

Guru**** 2385820 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104EVM-K
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/651315/tlv320aic3104evm-k-dac-line-out-level-is-out-of-spec

部件号:TLV320AIC3104EVM-K

我们在TLV320AIC3104EVM-K上面临着DAC至Line Out输出电平问题

特别是在“线路输出驱动器模式”下,在更改DAC参考电流设置时会产生大增益错误。

寄存器设置是EVM GUI推荐的预设模式。

请参阅随附的文件以查看详细的设置和测量数据。

我们是否应该输入其他注册数据? 请验证EVM和GUI功能。

 

此致,

Mochizuki

 e2e.ti.com/.../TLV320AIC3104-E2E-20Dec17.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mochi,

    我的同事已收到有关您问题的通知,假日季的回复可能会延迟,因此我们非常感谢您的理解。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mochizuki-san

    感谢您在假期期间的耐心等待。

    我已经在实验室中设置了EVM,但我没有遇到与您看起来相同的问题。 我测量L和R输出上每个+和-的一致Vrms。 我正在使用AP2722生成1k音,0dB 48kHz,我使用相同的设置。

    您能告诉我您使用什么来生成音调并测量输出吗?

    为了安全测量,如果您正在使用EVM,请在脚本开头进行软件重置(w 3001 80)
    这样,我们就可以确保您每次都从空白板开始。

    此致,
    Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TLV320AIC3104-E2E-4Jan18.pdfHiSteve,新年快乐!

    感谢您的确认。

    关键点IT输出路径模式选择。 “与模拟混合”是可以的,但 “线路输出”模式在DAC电流升压模式期间会产生大增益错误。

    我已附加其他测量数据。

    您在该模式下的读数是多少?

    此致,

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mochizuki-san

    我对延迟回复表示歉意。 我现在已经复制了您提到的问题,并将这些发现转发给系统和设计团队以征求意见。

    此致,
    -Steve Wilson