This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:I2S输入TAS3251更新

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS3251, TPA3251, TAS5142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/656519/tpa3251-i2s-input-tas3251-update

部件号:TPA3251
主题中讨论的其他部件:TAS3251,, TAS5508,TAS5142

 

你好  

请告诉我TAS3251的更新状态(EVM,样例,RTM)。  (TPA3251 I2S输入)

我看到了EVM信息。可以在Web上看到

http://www.ti.com/lit/ug/slau757/slau757.pdf

 

*Appl FY2019超低音扬声器​*200W,4欧姆,I2S输入,带LPF ( BQ )处理

另一个候选项是TAS5508+TAS51xx,但客户希望输入I2S。 (它们已被使用TAS5508,但希望推出新产品

信息)

 

此致

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    神山

    我已将您的请求转发给相应的工程师。 他很快就会和你在一起。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kanji-san,

    TAS3251计划于2月批量投产。 客户何时需要EVM?

    Justin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Adam San

    感谢您的回答!! 客户正在调查TAS5508 + TAS5142。
    我将询问您是否需要TAS3251 EVM。

    谢谢,致以最诚挚的问候
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kanji-san,
    如果这个问题已被回答,能否帮您解决? 谢谢!