This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:有关模拟单路输入和放大器ADC的问题

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104, TLV320AIC3106
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/651552/tlv320aic3104-question-about-analog-mono-iuput-adc

部件号:TLV320AIC3104
主题: TLV320AIC3106中讨论的其它部件

您好,

我们将询问TLV320AIC3104。

1.是否可以支持模拟单声道输入1ea?
 -我正在使用CS4299 (附件文件)中以前使用的调制解调器输入规范。
2. DAC最多有32位数据规范。 ADC是否不需要单独使用?
 -对于CS4299,ADC为18位。

e2e.ti.com/.../cs4299_2D00_4_5F00_audio-codec.pdf


我审查的标准是DAC,ADC,采样率,SNR。如果你有其他音频编解码器选择标准,请告诉我。

谢谢!


TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS,

    1:AIC3104具有非常灵活的输入路由。 有2个ADC,每个输入都可以路由到每个ADC或两个ADC。
    2:您是否询问ADC比特率是否可以独立于DAC进行选择?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steve,
    感谢您的快速回答。
    关于问题2,我只是想知道TLV320AIC3104中ADC的位规范。
    数据表指出DAC为32位,但我认为没有与ADC位相关的任何规格。
    我想将规格与我们使用的产品进行比较。
    谢谢!
    TS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS,

    我正在与设计团队确认具体的答案,但在此期间,从ENOB和Dynamic系列的角度来看这一点可能更有意义。 CS4299将其ADC列为18位。但动态范围为90dB (CS4299-KQ典型值为85- JQ)时,您将看到的ENOB大约为14.7。AIC3104的动态范围为92dB,在15时将会稍微多一些。 我想说,ADC与AIC3104中的ADC相似,使您的性能稍好一些。

    此致,
    -Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    调制解调器电话输入功能在 以前的CS4299音频编解码器中使用。
    (见所附文件第38页)

    e2e.ti.com/.../2376.cs4299_2D00_4_5F00_audio-codec.pdf</s>4299

    是否可以替换上面推荐的音频编解码器(TLV320AIC3104)?

    谢谢!

    TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS您好!

    首先,我想告诉您,我确实听到了设计团队关于钻头规格的反馈:

    ----------------
    "我们内部具有超过32位精度的累加器,因此,即使在32位输出配置设置中,我们也能够生成数据LSB位切换。

    话虽如此,音频转换器设备的实际性能取决于转换器SNR和动态范围规格,而不是接口分辨率或可高达32位的内部存储槽精度。
    对于音频转换器,由于实时音频信号转换,将器件性能定义为ENOB或像SAR或其他转换器那样的位分辨率(主要用于直流测量应用)毫无意义。 有一个AES (音频工程协会)标准,它定义了各种音频性能参数等,TI和我们的音频竞争产品也遵循了该标准。 通常,对于18位分辨率设备,SNR规格要求高达~110dB左右。"

    ----------------

    关于您的问题,TLV320AIC3104或TLV320AIC3106可以替代CS4299,具体取决于应用。 AIC310x器件没有内置S/PDIF输出, 因此,如果这是必要的,则需要另一个IC。我们的编解码器都没有S/PDIF输出。此外,I2S和I2C的交流链路通信将会报废。但我认为这可能会让大多数客户感到宽慰。

    否则,我们的设备似乎符合输入要求,并且具有更多的输出功能,包括内置耳机放大器。


    此致,
    -Steve Wilson