This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:TPA3110D2输出问题

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/653173/tpa3110d2-tpa3110d2-output-issue

部件号:TPA3110D2

尊敬的先生

我们在新项目中使用了TPA3110D2,在测试计划中出现了一些问题。

 扬声器发出的声音有"砰砰...砰"声。 TPA311D2输出 连接 至扬声器。

我们测试  TPA311D2输出波作为 附件。

BTW,因为附件具有SCH和布局。

您能帮我提供一些解决 此问题的建议吗?

非常感谢!

!e2e.ti.com/.../KKK.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bin,
    出现问题(杂音)时,设备是否存在任何故障(测量故障针脚上的电压)。 如果存在故障,则可能是DC,OC或OT故障。 有关详细信息,请参阅数据表中的9.3 7~9部分。
    在此应用中,PVCC=12V,负载电阻有多大? 问题是仅在输出功率高时出现,还是在输出功率非常低时出现? 什么是输入信号(来自DAC/编解码器的频率,振幅...)? 开机期间是否出现问题? 如果输入Linn/LINP/RINN/RINP针脚通过1uF电容器连接到GND,该怎么办?
    我查看了您的SCH,但没有发现明显的问题。 请添加两个100uF电容器以进行PVCC去耦。 如果使用LC输出滤波器,则输出滤波器中不需要铁氧体磁珠+ 1nF电容器。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,bin:
    如果这个问题已被回答,能否帮您解决? 谢谢!