This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5729MD:询问TAS5729熔片过滤器设计

Guru**** 2814635 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5729MD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/654075/tas5729md-asking-for-the-tas5729-bead-filter-design

部件号:TAS5729MD

大家好,
客户希望评估带有磁珠的TAS5729在EMI上的输出Filer性能。
您是否为该请求提供了建议的焊缝设计值?

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Scott:
    请建议我们的客户不要在输出滤波器中使用铁氧体磁珠+电容器。 TAS5729MD是一款非常旧的设备,没有扩频功能。 如果没有此功能,输出滤波器中的铁氧体磁珠+电容器很难通过EMI CE测试。 我们的下一代数字输入设备可以支持这一功能,并将在不久的将来批量投产。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Scott:
    如果这个问题已被回答,能否帮您解决? 谢谢!