This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:电场保护

Guru**** 2384400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/652314/tlv320aic3104-q1-electric-field-protection

部件号:TLV320AIC3104-Q1

我的客户询问我有关此产品的合格电场级别
在哪里可以获得所需信息?

如果此特性不符合要求,TI建议通过EMI测试。 所需的电场电压- 100 V/m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vladimir,

    我认为我们没有您所请求的规格数据,我们将调查此信息是否可用,并将尽快返回给您。 由于是节假日季,我们的回复可能会延迟,感谢您的理解。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗拉基米尔

    感谢您在假期期间的耐心等待!  

    要明确一点,您是否询问EMC辐射抗扰性现场测试?  

    TI通常不进行辐射测试,因为根据系统/布局等的不同,辐射可能会有很大差异。为 保持低辐射,我们建议遵循数据表中的布局指南,并按照 本应用手册中所述过滤器件输出上的带外噪声。 EMI对AIC310x器件来说不是问题,这些建议中的大多数都是我们典型的低噪声建议。  

    此致,

    -Steve Wilson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Steve:

    您说得对,我们询问有关EMC辐射抗扰性现场测试的问题。
    感谢您提供应用说明。 我们将尝试实施它,如果我们有其他问题,我们会回来。|

    此致。