This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:PPC3在选择96kHz标准处理之外的任何内容时,一直无法将系数写入设备

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M, TAS5782MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/654346/tas5782m-ppc3-stuck-at-writing-coefficients-to-device-when-choosing-anything-except-96khz-standard-processing

部件号:TAS5782M

您好,

我正在将PurePath控制台主板与TAS5782MEVM主板以及基于TAS5782M的系统特定主板结合使用。  

但是,当我想要在PPC3中调整音频处理时,我选择了96KHz标准处理以外的处理模式(例如 96kHz SmartAmp,48kHz标准处理...),程序将卡在"写入系数"。 无其它错误信息。

这会阻止我在这些模式下进行任何调整,因为程序会冻结并必须关闭。

我已经捕获了总线上的I2C流量,但我看不到任何直接问题(例如读取/写入失败)。  

什么会导致PPC3在"写入系数"时挂起,是否等待发生什么?

96KHz标准处理模式工作正常。

巴西,
Stefan Oechslein

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Stefan,
    我们正在对此进行调查,Andy稍后将提供一些反馈。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Stefan,

    您使用的是Win10 PC吗?  您可能需要在Win7计算机中运行PPC3 GUI。  我在一些Win10机器上听到了一些奇怪的事情。

    此外,如果您运行系统检查,现在是否可以看到任何错误或警告?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    H iStefan,
    如果这个问题已被回答,能否帮您解决? 谢谢!