This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:未使用的通道

Guru**** 2929270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3131D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/652420/tpa3131d2-unused-channel

部件号:TPA3131D2
主题中讨论的其他部件:TPA3131D

尊敬的专家:

我的客户正在设计TPA3131D,并且有疑问。

如能提供建议,我将不胜感激。

---

我想只使用TPA3131D2 1通道。

您能否告知终端连接未使用的信道及附加文件。

我想尽量减少外部组件。  

如果需要外部组件(电阻?),您能否提供常数(多少欧姆)。

---

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

e2e.ti.com/.../TPA3131D2_5F00_bord_5F00_slou374_5F00_4to7.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi,

    如果未使用一个通道,则可以 保存输出LC滤波器,但仍需要为其使用自举电容器,并且还需要为未使用的通道使用PVCC电源。 或者您可以在PBTL模式下使用设备,请在数据表的7.4 1部分中找到有关该设备的更多信息。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    感谢您的回复。
    很抱歉回复太晚了,我有一个新年假期。

    我了解未使用的通道不能安装LC滤波器,需要引导电容器。

    我将与客户分享此信息。

    此致,
    信一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    客户想知道如何配置输入引脚。

    是否可以将此针脚用于保持打开状态?

    或者,您是否可以建议其他连接?

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shinichi,
    如果在BTL模式下使用该设备,则未使用的输入引脚可以保持打开,或通过1uF电容器连接到GND。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    感谢您的回复。

    我将与客户分享您的信息。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一