This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:AM避免

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/651186/tas5558-am-avoidance

部件号:TAS5558

你好

我的客户将为2018财年产品使用TAS5558-TAS5142DKD (5142 (目前在ES环境中)。

在这里,客户有以下问题。

请提供建议。

 

Q1 Reg 0xDE位D24

“使用频率缩放” 和 “使用采样率转换模式”之间有何区别?

我们可以在 第107页“8.3 (频率调节)”中看到“频率调节”的描述。

但我找不到有关"采样率转换模式"的详细描述。

 

Q2 Reg 0xDE位D24

使用频率调节 和使用采样率转换模式之间哪一种更好? (如果使用ASRC或不使用ASRC?)

 

Q3  Reg 0xDE位D19:D18

序列1~4的区别是什么? 序列1~4的内部操作是什么? 客户请参阅以下应用说明,

但我们不能很好地理解序列1~ 4。

此 应用程序注释建议以顺序2为例,但它应取决于应用程序(布局)。

客户想了解之前的技术背景/主要内容,以减少所有测试顺序1~序列4。

http://www.ti.com/lit/an/slea040/slea040.pdf

它可能有类似的帖子,但请再次告知我 https://e2e.ti.com/support/amplifiers/audio_amplifiers/f/6/p/52.3398万/1912807</s>191.2807万

 

客户正在测试其ES板,设置顺序1,AM= 768KHz和AM模式启用,然后他们找到切换频率

从384KHz移动到360KHz。 因此,PWM旋转频率x 2不等于AM频率 ,但+/-20kHz应 不同

通过AM避让功能。

 

此致

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    神山

    Q1)让我为您检查一下。

    问题2)此决定由用户决定。 他们需要尝试这两种方法,并检查哪种方法可以获得更好的结果。 这在很大程度上取决于设计,位置,操作频率范围。

    问题3)顺序是内部决策选择,我们没有这些详细信息。 每个序列都使用不同的方案来避免干扰,有些程序的效果会比其他程序好,这也是用户的一个选择,具体取决于我上面提到的因素。

    此致,

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Adam San

    感谢您对第2季度,第3季度的回答。

    我将等待您的问题1回答,

    感谢您的支持。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    神山

    很抱歉耽误你的时间。

    Q1)采样速率转换方案接受不同的采样速率输入,然后使用内部乘法器/除法器实现输出PWM速率,从而避免选择AM频率。 频率缩放模式使用更改的采样速率输入和固定乘数/除法器来实现输出PWM速率,从而避免选择AM频率。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的亚当桑

    感谢您的回答!