This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720M:请求TAS5720设置和保持时间规格

Guru**** 2928690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/655210/tas5720m-asking-for-the-tas5720-setup-and-hold-time-spec

部件号:TAS5720M

大家好,
客户正在设计TAS5720。 以下是I2S的时机。
BCLK上升时间=~0.291ns
设置时间=~183.6 ns
保持时间=~171.7纳秒

根据规范,您是否可以确认设置和保持时间最大为5ns或最小为5ns?


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    我认为5ns应该是 最小值而不是最大值。 您可以参考TAS5722。

    不管怎样,我将与设计师再次确认。

    谢谢,致以诚挚的问候。

    Alix Wan。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Scott:
    如果这个问题已被回答,能否帮您解决? 谢谢!