This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:TPA3128D2问题

Guru**** 2378730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/656985/tpa3128d2-tpa3128d2-issue

部件号:TPA3128D2

大家好,

客户使用 TPA3128D2。 他参阅 图36。 TPA312xD2数据表示意图。  

他使用 主模式,增益设置为26dB。 当主板通电时 ,FAULTZ引脚为低电平。  

因此,我让客户参阅 表4。 故障报告以查找他的问题。 然后我将更新此帖子。  

现在,客户想验证是否需要参阅数据表中的图29 SDZ计时要求  

启动 TPA3128D2设备,  TPA3128D2设备将正常工作。 您是否会验证这一点?

 FAULTZ针脚低,您会提供一些建议吗?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Micky:

    数据表中的图29是发生故障时SDZ的计时要求。 我们需要找到开机后触发故障的根本原因。 请确保PVCC在建议的工作范围内(检查UV,OV故障)。 断开输出以查看故障是否仍被触发。 测量设备上的温度,它是否很热?(检查OT/OC)切换SDZ以查看是否可以清除故障。 通过1uF电容器将输入引脚连接至GND,然后重复此程序以查看FAUTL是否仍然存在(检查直流故障)。  

    出现问题时,您能否帮助按范围测量输出上的PWM输出波形? 如果可能,请向我展示SCH。 确保主板上的组件/焊接良好。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    感谢您的建议。 我将就此问题与客户确认。 然后我将更新此帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:
    如果问题得到解答,请帮助解决。
    此致,
    郑少文