This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782MEVM:MAC don&#39上的PurePathConsole 3;无法识别TAS5782

Guru**** 2531000 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/658326/tas5782mevm-purepathconsole-3-on-mac-don-t-recognize-tas5782

部件号:TAS5782MEVM
主题中讨论的其他部件:BUREPATHCONSOLETAS5782M

您好!

我已请求并获得以下访问权限:

1. BUREPATHCONSOLE - PurePath控制台图形开发套件

TAS5782M-SW - TAS5782M软件产品

在 Windows上安装PPC3_Version 3.1 1之后- PPC3可以识别TAS5782。

但是在MAC上安装了PPC3_Version 3.0 .8-alpha.2 (内部版本224)之后- PPC3无法识别 TAS5782MEVM,并且没有显示可供下载的链接。

如何在MAC上解决问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aleksandrs:

    据我所知,用于MAC(v 3.0 .8)的PPC3尚未经过大量测试。 我建议您改用PPC3 for Windows (3.1 .1)。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aleksandrs:
    如果问题得到解答,您能否帮助您结束此问题。 谢谢!