This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4766:单电源BTL电路

Guru**** 2514535 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2, TPA3128D2, LM4766

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/649566/lm4766-single-supply-btl-circuit

部件号:LM4766
主题中讨论的其他部件:TPA3116D2TPA3128D2

你(们)好

我正在尝试建立单电源BTL电路,您能否提供桥接放大器应用电路?

提前感谢您的帮助。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! 遗憾的是,我们对这款较旧的放大器的支持有限。 您是否将TPA3116D2或其系列设备之一视为更好的选择? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zaiguang,
    如Jeff所述,LM4766是一款非常旧的设备,因此对它的支持将非常有限。 我们没有适用于此类应用的推荐电路。 您能否检查TPA3128D2,甚至更高的输出设备TPA3116D2?

    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zaigang,

    请帮助您结束此问题吗? 如果您对此有更多疑问,请告知我们。

    此致,

    郑少文