This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:IOVDD &HPVDD的电源电流规格

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/660474/tlv320aic3204-supply-current-spec-of-iovdd-hpvdd

部件号:TLV320AIC3204

您好,

我的客户在计算功耗时询问IOVDD和HPVDD所需的电源电流。

我在数据表中找不到这些数据,但我认为这些数据必须是在验证期间测量的。

请您提供这些数据吗?

谢谢!

此致,

徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Roy,

    此器件的功耗数据包含在《AIC3204应用参考指南》中,请参阅2.5 2和2.5 3部分。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    感谢您提供信息!

    您是否能够给我们一些关于如何计算当前消耗的想法?

    关于HPVDD,我认为它是耳机驱动程序的供应,因此我将采用下图中突出显示的值。

    这是否合适?

    关于IOVDD,根据下面的描述,这似乎有点棘手。

    它似乎也与ADC无关。

    因此,请您给我们一些关于功耗的信息?

    换句话说,您会为AIC3204推荐多少功率预算?  

    谢谢!

    此致,

    徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Roy,

    正如您所指出的,可以考虑来自HPDDD的功率数据,但是如果正在使用ADC,则还需要考虑记录数据(2.5 2或ARG部分)。 IOVdd消耗可被视为可忽略,因为所需电流非常小, 您可以考虑的IOVDD电流的典型值是回放约20µA Ω,录制约60µA Ω。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师