This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782MEVM:TAS5782MEVM上EEPROM的内容

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/652974/tas5782mevm-content-of-the-eeprom-on-the-tas5782mevm

部件号:TAS5782MEVM

您好,  

我使用TAS5782MEVM开发板。 不幸的是,主板上的EEPROM已损坏(即使使用外部EEPROM读取器,也无法再读取/写入)。 我用相同类型的EEPROM替换了EEPROM。

从那时起,我就无法使用PPC3,因为在“调整和音频处理”过程中,它一直停留在“将coefficents写入设备”。 在系统检查中,它告诉我FWID无效(很可能是由于EEPROM为空)。

是否有机会获取原始EEPROM的二进制文件进行刷新? 或者是否至少有方法将FWID写入哪个内存位置(如果有)?

因为一个价值1美元的EEPROM,我把一个价值200美元的评估板丢弃,这似乎有点不合理...

此致,
Stefan Oechslein

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Stefan,
    我们正在调查此问题,Andy稍后会回复您。 感谢您的耐心等待。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stefan,

    您可能会在系统检查中看到一条警告,对吧? 通常,空的EEPROM不应阻止您在“Tuning and Audio Processing”(调谐和音频处理)窗口中进行调谐。  

    首先对TAS5782MEVM的FWID进行编程,因为您已经更换了EEPROM。

    在PC中启动PPC3 GUI时,是否可以看到固件编辑器?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:
    遗憾的是,我在PPC3中看不到固件编辑器,我只有TAS5782和I2C Master的两个条目。

    -Stefan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    告诉我您的TI.com帐户,我将让我的同事为您提供访问权限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我的TI帐户是stefan.oechslein@htwg-konstanz.de

    -Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的同事告诉我,他允许您访问。 明天再检查一次。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    我收到了一封邮件,我已被授予 对TAS5780M-SW的访问权限,该邮件也显示在我的PPC3中。 很遗憾,固件编辑器中仍然没有符号...
    您的同事可能选择了错误的软件, TAS5780M-SW听起来不像固件编辑器软件包?

    巴西,
    Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我仔细检查一下,然后回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,现在我可以访问固件编辑器。 这解决了我的无效FWID问题!

    非常感谢!