This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:PCM1808零数据

Guru**** 2924510 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/660302/pcm1808-pcm1808-zero-data

部件号:PCM1808

关于pcm1808的I2S dout引脚,我是否可以在没有输入状态的情况下将dout引脚输出设为零?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allan,

    PCM1808的数字输出将传输模拟输入内容,当输入设置为共模电压时,将发送零数据,这可通过通过去耦合盖将输入连接到GND来实现。 此部件没有自动静音功能,可配置为在未检测到输入时发送零数据。

    如果您要在断开输入信号(断开音频电缆与连接器的连接)时发送零数据,则有两个连接器可选择在未连接电缆时将输入接地。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只测试直接接地至引脚13和14的PCM1808信号,引脚9上的测量I2S_DATA OUT或输出波形不是低输出!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allan,

    感谢您的反馈。 您说的没错,数据不是零,因为ADC仍将通过DOUT引脚发送数据的LSB。 您能否提供有关DOUT输出较低的要求的更多详细信息?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我希望有一种方法可以使输出输出输出为0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Allan,

    PCM1808没有用户可配置的静音选项,无法在DOUT上发送零数据。 当检测到n ü I²S时钟上的同步丢失时,该部件将自动静音并发送零数据。 请参阅数据表的图23。 强制设备发送零数据的另一种方法是将SCKI时钟固定为低或高,如图3所示。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道您开始零数据条件,我想知道是否有任何方法可以实现零数据效果
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allan,

    这是一个配置选项有限的简单设备,因此遗憾的是,无法将设备配置为发送零数据输出。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师