This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:铣削输出偏移

Guru**** 2559410 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3122D2, TPA3116D2, TPA3123D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/650124/tpa3116d2-trimming-the-output-offset

部件号:TPA3116D2
主题中讨论的其他部件:TPA3122D2TPA3123D2

您好,

是否有一种接近50 % 占空比的简单方法? Fluke仪表可以拾起,这一点稍有不同。 我现在正在BTL模式下运行,这确实有助于减少某些偏移。 这是指Vcc和接地。

谢谢!

Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Byran:
    出厂前已对输出偏移量进行了微调,因此P和N通道之间的偏移量应非常小。 此外,考虑到输出是差分模式,绝对偏移实际上是没有意义的。 我们只需要注意P和N通道之间的偏移。 另一个可能影响输出偏移的因素是P和N通道之间的不匹配,例如LC滤波器中的电感器和电容器不匹配。 因此,从系统应用程序级别来看,请确保P&N之间的不匹配足够好。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Byran:
    如果问题得到解答,您能否帮助您结束此问题? 如果您有更多问题,请告知我们。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    我尝试通过调整+/-输入端来减少输出偏移,但没有结果,我还尝试了常规和BTL模式,BTL模式选择正确的通道(偏移)来确定该模式的偏移。 因此,每隔几个~ 20,我就会接近居中的PWM。 是否有其他方法将PWM置于外部中心? 我可以调整以实现此目的的任何其他输入?

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bryan:
    请问“真实”是什么意思? 是指PBTL模式还是SE模式? TPA3116D2不支持SE输出模式(TPA3122D2/TPA3123D2支持3123支持SE模式)。 在输入端应用直流信号以校准输出端的直流偏移是不可行的,因为设备具有交流耦合输入,实际上不会响应直流输入信号来保护扬声器。 请问您为什么要在应用程序中获得非常准确的DC偏移? 对于大多数现有应用,TPA3116D2可以满足输出直流偏移要求。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    抱歉,我的定义不起作用。 立体声模式与单声道模式是我要比较的。 在立体声模式下,我可以在不关闭IC的情况下改变输出+/-10-100mV,问题是当我得到一个修正时,另一个输出将向相反方向移动,这是意料之中的。 我认为,如果我可以上下移动时钟级别,那可能会起作用。 我可以讨论申请,但这需要签署保密协议。 我猜该设备在出厂时,在芯片包装之前或之后进行了修整?

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bryan:
    感谢您提供信息。 我同意您的实验结果是预期的。 直流检测与输入/输出直流电压和增益设置有关。 我们有一个介绍此功能的文档。 www.ti.com/.../sloa261.pdf
    一般而言,所有装饰操作都是在包装后完成的。 从设备本身,没有其他选项可调整输出直流偏移。 也许您可以尝试将输出电压移出设备。
    此致,
    郑少文