This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3122D2:振荡问题....

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3122D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/649072/tpa3122d2-oscillation-issue

部件号:TPA3122D2

您好,

我尝试使用TPA3122制作便携式放大器。布局如下所示。

它不工作, 并通过嘀嗒声振荡。

请帮助解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sumesh,
    请将SCH发送到附件中吗? 我相信它可以帮助我们的调试工作。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sumesh:
    您的问题是否已解决? 如果您还有其他问题,请联系Plesase。 如果您没有其他问题,请帮助关闭它。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题仍未解决。

    请帮助

    此致,

    Sumesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sumesh:

    我看不到主板上的散热垫。 您的应用中的输出功率是多少。 输出功率非常低时,问题是否仍然出现? 如果输出功率较低时不存在问题,则问题可能是散热问题。 然后需要优化主板上的散热设计。 TPA3122D2 EVM是一款出色的参考设计。

    发生问题时,您是否测量了输出引脚上的波形? 扬声器电阻有多大?

    如果可能,请向我展示您的SCH吗? 这将有助于我们的调试工作。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的支持。

    问题出在PCB布局上。

    我用地面重新设计了它,并将去耦电容器移到靠近芯片的位置。

    谢谢,此致,

    Sumesh A K