This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1-Q1:单端应用

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/652681/tpa6211a1-q1-single-ended-application

部件号:TPA6211A1-Q1

您好,

是否可以将TPA6211A-Q1配置为SE输入和SE输出应用? SE输入原理图在数据表中,但我没有看到SE输出应用? 其中一个输出是否可以保持浮动?

客户希望从2.86Vpp SE输入获得2Vpp SE输出。 对于增益设置,它们是否应使用Vo/VI的2倍增益?

此致,

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sam:

    尽管输出电压是差动模式下获得的输出电压的一半,但这应该是可行的。
    差分模式还有助于消除噪音耦合。
    输入电压低于输出电压,我的理解是否正确? 客户将使用的负载阻抗是多少?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    以下是客户的示意图。  

    此致,

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sam:

    我建议平衡放大器外部组件。 在板上未使用的输出(OUTN)上放置一个虚拟负载(电阻器),并使用与OUTP相同的组件值。 将反馈电容C4从INP连接到OUTN,并从Inn添加另一个相同值的电容器到OUTP,就像它连接到BTL负载一样。
    这样做有助于设备像在传统使用情况下一样运行。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:
    在SE输入应用中,当反馈电容器填充在未使用的输入引脚上时,我看到了振荡问题。

    此致,
    Sam