This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:TPA3116D2 PBTL 4欧姆最大输出功率

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/658415/tpa3116d2-tpa3116d2-pbtl-4ohm-max-outpower

部件号:TPA3116D2

想要询问tpa3116d2 PBTL 4欧姆最大输出功率

数据表 仅高于3欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Allen:

    请参阅下表,了解具有4欧姆负载的PBTL模式下的输出功率与PVCC。 绿色曲线表示10 % THD+N,红色曲线表示1 % THD+N

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的意思是PBTL在4欧姆(THD+N 10 %)时的最大输出功率仅为64W?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,在这种情况下,线性最大输出功率受PVCC电压的限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Allen:
    如果问题得到回答,请帮您解决。 谢谢!
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3欧姆23V输入输出功率100W,4欧姆23V输入输出功率62W (THD+N 10 %)
    您认为答案是否合理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Allan,
    我不太理解您的顾虑。 在相同条件下,随着负载电阻降低,最大输出功率预计会更高。 您是否可以帮助解释您的顾虑?
    此致,
    郑少文