This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2EVM:EVM原理图中的RC缓冲器位置

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/660313/tpa3128d2evm-rc-snubber-position-in-the-evm-schematic

部件号:TPA3128D2EVM
Thread:TPA3128D2中讨论的其他部件

您好,

    请在TPA3128D2 EVM原理图中阐明RC缓冲器的位置。

在本原理图中,电容器C2连接 到线路输出,电阻器R1端连接到接地。但在数据表中,电阻器连接到线路输出, 电容器 连接到接地。

因此,请说明这些RC Snubber的正确位置。

此致,

Anandkumar.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anandkumar:

    很抱歉混淆了。 在TPA3128 EVM上,我们可以看到输出引脚上有四个缓冲器(在下图的红色圆圈中),连接器上电感器后面有四个缓冲器(在蓝色圆圈中)。

    红色圆圈中的缓冲器用于 抑制PWM输出波形上的任何振铃或过冲,以提高包括EMI性能在内的性能。 这可以保留为选件,但不会填充在主板上。  我们有一些有关这方面的材料 。http://www.ti.com/lit/an/sloa201/sloa201.pdf http://www.ti.com/lit/an/slva255/slva255.pdf

    蓝色圆圈中的缓冲器用于调整频率响应以优化EMI性能。 缓冲器中的电容器和电阻器的值可能需要 根据 真实的EMI测量结果进行调整/优化。 另请保留此选项以用于EMI调整。

    此致,

    郑少文  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的宝贵建议。

    此致,
    Anandkumar.R