This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3250D2EVM:有关输出功率与电源和THD的说明

Guru**** 1555290 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3245, TPA3250
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/651302/tpa3250d2evm-clarification-on-output-power-vs-supply-power-and-thd

部件号:TPA3250D2EVM
主题中讨论的其他部件:TPA3245TPA3250

您好,

1.从数据表的输出功率与THD图来看,这种芯片似乎是BTL模式,在8欧姆负载下,输出7w至40W时,噪声最小。  

    现在,我们如何在BTL模式下运行此EVM板,以在每个立体声通道的输出范围为“7w - 40W”? 我们是否需要将电源电压限制在15V至24V之间? 或者是否有其他方法可以保持低噪声输出功率?

2.除散热器外,TPA3250与TPA3245有何不同? 两个芯片的输出功率非常接近。

谢谢,此致

S Sarath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sarath,

    您可以控制输入Vrms值,使您的输出在7W - 40 W (每通道)范围内,而不是电源电压。

    除了TPA3250和TPA3245之间的输出功率差异,其中一个是降压器件,而另一个是降压器件之外,另一个巨大的差异是电源电压。

    电源电压范围为:
    TPA3250:12V-38V
    TPA3245:12V-31.5V

    我希望这有助于澄清问题。

    此致,

    罗伯特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    感谢您的回复。

    请说明输出功率和电源电压之间的关系。 从数据表图形 来看,我们似乎需要将电源电压保持在24V以下,以使输出音频功率低于40W。

    在SE模式下使用时,能否获得8欧姆负载的输出功率与THD噪声的图表。 4.0 模式。 在数据表中仅提供了较低阻抗负载的图表。

    关于TPA3250与TPA3245,如果我们使用19V或24V电源为其供电,以使输出音频功率保持在40W以下,它们之间在性能/规模/功能方面是否有任何其他差异?

    谢谢,此致

    S Sarath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sarath,

    让我来澄清一下输出功率与电源电压图。 这些图显示了当您保持THD+N百分比1 % 或10 % 时输出功率和电源电压之间的关系。 因此,根据您认为系统中可容忍的THD+N级别,也会极大地改变您在特定电源电压下能够达到的功率级别。

    如果您愿意,我可以运行测试并将结果发送给您,但我需要了解有关您的系统的更多信息才能执行此操作。
    - LC滤波值?
    —供电电压?
    -您的输入是差分还是单端?

    这两种设备属于同一个系列。 高功率和高效率。 也就是说,除了具有不同的功率级别之外,我想说,前面提到的最大差异是需要散热器与不需要散热器。 虽然TPA3245需要散热片,但建议TPA3250为PCB增加更多的铜箔层。

    此致,

    罗伯特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert
    祝你新年快乐
    到目前为止,我正在寻找一款用于tpa32xx的EVM板。 并对其用作4.0 ,2.1 或2.0 拓扑的灵活性感兴趣。
    首先考虑使用笔记本电脑Power brick 19.5v 90W。
    1.输入信号大多为单端。
    2.如何使用EVM板实现最小THD +噪声? 19.5v电源是否正常,或者我们是否需要使用接近允许的最大电压电源?
    3.在数据表中,与BTL或PBTL模式相比,4.0 ie SE模式(未给出8欧姆负载图)的THD +噪声等级不好。 如果我们需要在SE 4.0 输出模式中使用,我们需要进行什么调整?

    谢谢,此致
    S Sarath
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sarath,

    感谢您使用TPA32xx EVM板!

    -要获得最低的噪声性能,我建议使用差动输入,但这不是必需的,单端输入仍将提供良好的性能。
    -使用19.5V是可以的,但您将无法为扬声器提供全部功率。 如果您不需要全部功率,您应该没问题。 如果您看到CLICK_OTW LED经常打开,您可以检查是否需要更高的电压。
    - SE可能需要噪音较小的电源来降低输出噪音。 大多数噪音是由于与PVDD电源耦合造成的。

    谢谢!
    Brian