This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:PLIMIT引脚端接

Guru**** 2506145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/659160/tpa3131d2-plimit-pin-termination

部件号:TPA3131D2

您好,

是否必须从 GVDD导出PLIMIT输入? 是否可以直接从其他来源提供?

谢谢。

-YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,YY,
    可设置PLIMIT引脚上的电压以控制虚拟电源,然后限制输出功率。 您也可以使用外部电压,但通常我们建议用户使用GVDD或GVDD的分压器电压。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,YY,
    如果这个问题已被回答,能否帮您解决?
    此致,
    郑少文