This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4.856万:输出能力

Guru**** 2927230 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/652224/lm48560-output-capability

部件号:LM4.856万
“Thread:”(主题:), DRV2700中讨论的其它部件

您好,专家,

1.我正在使用LM4.856万TLEVAL测试压电扬声器,扬声器规格显示"自由电容"为16nF (120Hz)。

当我在LM4.856万中输入1Vp-p并得到以下结果时,但我的目标输出规格为30Vp-p 有什么想法吗? 还是应该更改为DRV2700?

a. 1K测试音:29.45 dB
b. 2K测试音:28.39 dB
c. 4K测试音:25.97 dB

2.我看到了保留R1和C8的EVM电路,是否有必要?

3.我的产品是可穿戴设备,您是否有减少 尺寸的被动组件建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jerry:

    我不完全理解您的第一个问题,能否请您进一步解释?
    R1和C8可提供封装尺寸,以便在板上添加电阻器-电容器负载进行测试。
    您基本上需要添加评估板中包含的内容:您需要Vdd,SET和Vbst上的去耦电容器,您还需要电感器和肖特基。 还需要输入电容器,因此输入信号是交流耦合的,如果您只使用一种模式(和一种输入),则不能将输入电容器用于未使用的输入。 SCL和SDA上的上拉电阻器是I2C协议的一部分。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ivan:

    简而言之,我可以使用LM4.856万驱动4kHz压电扬声器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杰瑞,

    您正在使用的负载的规格是什么?
    负载的电容越高,驱动频率越低。
    例如,您可以在第7页上看到DRV2700图9。 此图显示了几种不同的电容负载及其对频率响应的影响。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Ivan:

    我可以只浮动输入未使用的内容吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Daniel:

    是的,可以像我在第一次回答这个问题时所说的那样,让它浮动。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器