This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请求I2S输入和I2S输出的放大器

Guru**** 2929990 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5780M, TAS5756M, TAS5782M, TAS5766M, TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/657671/asking-for-the-amp-with-i2s-in-and-i2s-output

主题中讨论的其他部件:TAS5780MTAS5756MTAS5782MTAS5766MTAS5754M

大家好,

您是否推荐使用I2S输入/I2S输出放大器?(立体声10W+10W)

谢谢!

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Scott:
    我们的大多数闭合式数字输入放大器支持SDOUT。例如TAS5754M,TAS5756M,TAS5766M,TAS5780M,TAS5782M ......
    Andy是这些设备的专家,您可以联系他了解更多信息。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    客户希望进行5.1 4通道设计(共10通道)。 我们的设备是否支持TDM模式以及如何设置?
    例如:
    10通道需要5 TAS5782M。
    MAT TDM能否支持内部多达10通道数据? 以及如何将10ch数据映射到不同的5安培? 如果我们可以支持多种TDM格式,最大分辨率和采样频率是多少?


    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Scott:
    Andy是TAS5782M的专家,他将在不久后帮助回答此问题。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Scott:
    考虑到我们正在离线通信,您能否在E2E中关闭此问题? 谢谢你。
    此致,
    郑少文