This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:当前版本已发货。

Guru**** 2381420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3255EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/651452/tpa3255evm-current-revision-being-shipped

部件号:TPA3255EVM
主题中讨论的其他部件:TPA3255

关于TPA32xx EVM系列 ,有些版本B专门针对输入屏蔽漏极接地问题。   有一份应用说明,描述了TPA32xx EVM系列接地方案的B修订版,并且  报告了通过改变接地 线路线显著降低噪音。   

但是,TPA3255 EVM的版本为A。 是否为3255计划了版本B? 或者我错过了什么?

谢谢!

JW万豪酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我上面提到的应用说明是SLAA719。  它作为技术文档在TPA3255EVM网页中提供。  

    用于单端输入的TPA32XX模拟输入接地

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    很抱歉耽误你的时间! TPA3255EVM目前未整合SLAA719应用手册中的更改。 如果没有更改,噪音可能仍然可以接受。

    如果有需要帮助的地方,请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian -

    感谢您的回复。

    希望在专用于处理每个通道互连屏蔽排流的电路板上看到单独的迹线,并将其追溯到标识为"机箱"接地的单个焊片,独立于芯片0V参考。 机箱接地和电源参考,然后通过跳线通过星形接地连接。 跳线"IN"启用SLAA718方案,跳线"OUT (输出)"提供屏蔽漏极线,通过RC滤波器接地至外壳并返回至IEC接地插脚。

    尽管如此,您的回答解决了问题。

    新年快乐!

    JW万豪酒店