This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4766:安装卡舌

Guru**** 2515135 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2, LM4766

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/652839/lm4766-mounting-tab

部件号:LM4766
主题中讨论的其他部件:TPA3116D2

尊敬的工程师:

我想知道案例连接到的针脚。 我相信是-Vee。 我错误地以为它是接地的,在我完全摧毁芯片之前就关闭了电流。 现在,壳体(安装插片)的读数为16 17.5 欧姆至-V ee,但两个通道仍然工作正常。 这是正确的16 17.5 欧姆还是我对它造成了一些损坏。 如果损坏,我觉得很奇怪,它仍然运行良好。 我还得再点一些。

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Christopher:
    它看起来没有问题,但可靠性再也不能保证了。 如果可能,请更改新设备。 此外,LM4766是一种非常旧的AB类设备,为什么不尝试我们的D类设备(例如TPA3116D2),它的效率更高?
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您永远不会从D类设备中获得保真质量,而AB类设备中也不会有这种质量,我永远不会使用这种设备。 尽管D类技术很高效,但它的音质不好,但它的音质永远不会好,因为当转换为方波进行放大时,您会丢失音频信息

    Chris