This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2-Q1:热模拟

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2-Q1, TPA3116D2-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/658059/tpa3118d2-q1-thermal-simulation

部件号:TPA3118D2-Q1
主题中讨论的其他部件: TPA3116D2-Q1

团队,

对于TPA3118D2-Q1,是否有热模型可用于热模拟?  如果不是,使用气流进行精确3D热建模的推荐方法是什么?

谢谢!

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil,

    您感兴趣的是哪种软件包? DAD还是DAP? 我需要请求热模型。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam:

    感谢您的快速回复,很好地知道我们可以请求提供模型。 让我确认一下该套件,我将跟进。

    谢谢!

    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TI团队:

    感谢你的帮助。 两个问题:
    1. TPA3118D2-Q1是否同时提供DAD和DAP封装?
    2.实际上,我想询问TPA3116D2-Q1和TPA3118D2-Q1的热模型。

    谢谢!

    Tomasz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomasz,

    TPA3118提供DAP,TPA3116提供DAD。

    我会向您提出这两个请求,并回复您。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,亚当-展望未来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Adam -当您有需要时,请告诉我。

    Tomasz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam -在我们等待热模型时,您可以向TI支持部门提出我的最初问题,即 如何为3D气流/热模拟对TPA3118D2-Q1进行热建模?

    我知道零件的外部几何体,我已将其建模为实体单材料壳体,底部有一个热垫;销钉不建模。 所有加热负载都应用于散热垫。 TPA3118D2-Q1是否有更准确的3D热建模方法?

     

    谢谢!

     

    Tomasz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tomasz,

    Adam目前因旅行而不在办公室。 他将很快回复您。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomasz,

    我不是型号或热学专家,但我们通常为客户提供的型号是Delphi热学型号。 我已经提出了这一要求,现在已经准备好了。 您能使用它吗?

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Adam,你会有所帮助的。

    Tomasz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomasz,

    这是文件。

    /CFS-FILE/__key/communityserver-discussions-组件文件/6/TPA3118D2_2D00_Q1_5F00_Delphi.pdml

    此致,

    -Adam