This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751M:初始化(退出关闭)后出现错误2 (过电流,过电压等)

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5751M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/647635/tas5751m-error-2-overcurrent-overvoltage-etc-after-initialization-exiting-shutdown

部件号:TAS5751M

您好,

我有一个使用TAS5751M的自定义板,我正在尝试启动它。

我正在尝试按照数据表部分8.2 .1.2 .5.1 中的启动说明进行操作。

在将0x00写入寄存器0x05 (系统控制2)之前,错误位(寄存器2中)为0 (无错误)。 将0x00写入寄存器0x05后,错误位包含0x02,表示"过电流,过热,过电压或欠压错误"。 此外,为了简化我的测试程序,我没有更改主音量的默认值为静音。

我在当前最小测试程序启动时写入的寄存器是第一个0x00以寄存器0x1b (振荡器微调),等待300毫秒,读取错误位,写入0x00以寄存器0x05,等待24毫秒,然后读取错误位(寄存器0x05)。 此时,我收到0x02错误。

您能否给出如何解决此问题的提示? 我正在为PVDD供电,电压远远高于8.6 伏特,低于24伏,DVDD为3.3V。 我还没有开始向它提供I2S数据,芯片很酷,所以我看不出怎么会出现过电流或过热错误。 引导电路是否存在问题? 我是否可以在那里测量以验证正确性?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Erland:
    此问题是否与PVDD相关? 换言之,较低的PVDD是否仍然出现问题(例如 12伏)?
    发生问题时,您是否测量了设备上的PWM输出? 看起来是否正常?
    您是否在主板上使用PBTL输出模式BTL模式? 确保寄存器设置与硬件电路相对应。
    为什么在配置过程的早期就取消输出静音? 通常,在完成所有设备配置后,输出将被取消静音。 您可以使用TAS5751M EVM板生成cfg文件,然后将其用于客户的板配置。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Erland:
    如果问题得到解答,您能否帮助您结束此问题? 如果您有更多问题,请告知我们。
    此致,
    郑少文