This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5721EVM:通过Input+USB Board3在何处运行TSA5721EVM模块?

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: PUREPATH-CMBEVM, TAS5721
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/650736/tas5721evm-where-to-by-the-input-usb-board3-to-run-the-tsa5721evm-modul

部件号:TAS5721EVM
主题中讨论的其他部件:TAS5721

尊敬的TI

我们将评估TSA5721,但我看到模块需要´s“Input+USB Board3”。 我在很多的销售商和TI上找到了这块板。

如何通过IT以及如何获取适当的软件来编程/控制TSA5721EVM模块?

非常感谢您的帮助

Karsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Karsten,

    对于TAS5721 EVM,您需要PPC主板才能使其正常工作。 请在以下链接中找到: www.ti.com/.../purepath-cmbevm Console Motherboard&tisearch=Search-EN-Everything

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Karsten,
    如果问题得到解答,您能否帮助您结束此问题? 如果您有更多问题,请告知我们。
    此致,
    郑少文