This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2912A:PCM2912A

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/658995/pcm2912a-pcm2912a

部件号:PCM2912A

大家好,

我正在使用PCM2912A进行音频编解码,使用INA21AIDWT进行前置放大器。 我发现音频输出处有持续的噪音,请引导我听到噪音,并为我提供解决方案。

这是一个严重的问题。请 尽快给我一个解决办法。

e2e.ti.com/.../PCM2912A_5F00_AUDIO-CODEC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Amarnath,

    您能否指定在何处检测到噪音? 如果它位于模拟输入(麦克风)中,则可以尝试使用不同的输入源来放弃编解码器的问题?。 我看了一下原理图的PCM2912A部分,总的来说,一切似乎都井然有序。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Diego Mel é ndez López á n:


    INA217AIDWT放大器产生的70 % 噪声。 PCM2912A编解码器产生的30 % 噪音。

    此致,
    Amarnath G
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Diego Mel é ndez López á n:


    它是一个2层PCB。