This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4819:FMEA

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM4819
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/660261/lm4819-fmea

部件号:LM4819

您好,

我们的客户使用LM4819,对故障模式有一些疑问。

如果Vo1和VO2针脚对地短路,我认为LM4819已损坏。

在这种情况下,哪种损坏模式发生短路或开路?

是否发生火灾或烟雾?

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Naoki-san,

    我已使用EVM执行了一些测试。 除了输出(Vo1和VO2引脚)和Vdd之间外,设备在输出(Vo1和VO2引脚)和GND之间似乎具有短路保护。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Jose,

    感谢您的回复。
    我明白了。
    LM4819是否会因封装和环境温度的不同而损坏? (即使LM4819具有短路保护)

    此致,
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Naoki,

    如果LM4819的工作超出数据表中指定的规格,即使该设备具有短路保护,也可能会损坏它。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jose,

    感谢您的回复。

    谢谢!
    Naoki Aoyama