This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PCM3070:查找PCM3070 Linux驱动程序

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM3070, TLV320AIC3254, OMAP-L138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/652986/linux-pcm3070-looking-for-a-pcm3070-linux-driver

部件号:PCM3070
主题中讨论的其他部件: OMAP-L138

工具/软件:Linux

您好,

我有一个将PCM3070与达芬奇McBSP集成的项目。 想知道是否有人可以推荐查找PCM3070的Linux驱动程序源的最佳位置。

TLV320AIC3254有编解码器驱动程序  ,它似乎具有与/ miniDSP,I2S,多输入等类似的功能。  linux/sound / so/sodc/codecs/tlv320aic32x4.c

有什么建议可以在其他地方查找? 谢谢,Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们还在使用3.2 内核
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom,

    对不起,响应延迟,您提到的AIC32x4驱动程序应该可以与PCM3070正常配合使用,因为这些设备共享类似的寄存器配置。 PCM3070没有特定的驱动程序。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,感谢您的回答,这很有帮助, 我有一个跟进问题

    我的项目使用OMAP-L138,我发现的每个相关EVM都将McASP用于编解码器接口。 我正在寻找一个代码示例,以利用McBSP代替McASP。 我知道OMAP McBSP,DaVinci McBSP,McASP等之间也有区别

    欢迎就在何处寻找问题提出任何建议。

    新年快乐!Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tom,

    谢谢,新年快乐!

    关于您的问题,从音频设备的角度来看,我们没有包含您所请求信息的适当文档,也许您可以在  e2e中寻求有关OMAP处理器论坛的一些指导。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来不错...谢谢,Tom