This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX4192:锁定取消断言条件

Guru**** 2533660 points
Other Parts Discussed in Thread: DIX4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/655060/dix4192-lock-de-assert-condition

部件号:DIX4192

您好,

我已确认遵循E2E螺纹,然后我还有关于"锁定"销的其他问题。
https://e2e.ti.com/support/data_converters/etc_data_converters/f/77/t/60.817万

*根据上述主题,有以下句子。

'要使锁定位处于活动状态,AES3解码器[表示AES3帧]和PLL2块都必须参与。'

那么,我有以下问题。

问题1. 如果SPDIF AES3火焰信号因特定原因丢失(这意味着位极性将改变)(例如 EMC Noise),当数据传输过程中缺少多少位(或火焰)时,是否会解除锁定?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    町田山

    我将为您调查此事并回复给您。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michida-San,
    AES解码器生成PLL的输入时钟。 一旦生成的时钟与PLL时钟不相,LOCKn将立即高电位。 因此,锁定状态在一个帧内的更改量应大大少于一个帧。 锁定时间涉及许多因素,包括PLL锁定时间,信号条件等

    希望这能澄清问题。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ravi-San,

    感谢您的回复。

    >AES解码器生成到PLL的输入时钟。

    DIX4192不 执行“解码”的条件是什么 ?

    如果在火焰中检测到奇偶校验错误,AES解码器是否不生成时钟?

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ravi-San,

    请您将您的反馈意见发送给我吗?

    如果您在我的句子中有任何未澄清的点,请告诉我。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ravi-san,您好!

    请您将您的反馈意见发送给我吗?
    我真的需要你的回复


    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Machida-San,
    AES解码器生成PLL的输入时钟。 一旦生成的时钟与PLL时钟不相,LOCKn将立即高电位。 因此,它应该比一个帧少得多。 量化锁定时间的实际数字有点困难,因为它涉及许多因素,包括PLL锁定时间,信号条件等

    希望这能澄清问题。

    此致,
    Ravi