This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:具有电阻器分压器网络的模拟输入连接

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3268

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/652209/tlv320aic3268-analog-input-connection-with-resistor-divider-network

部件号:TLV320AIC3268

您好,TI:

根据AIC3268数据表,最大输入电平为每个输入0.5Vrms。 对于差动输入,其最高电压为1Vrms。

如果我想处理具有+4dBu电平的差分信号(专业线路电平,来自音频混音器,麦克风前置放大器等)。

+4dBu大约为1.228Vrms,因此必须使用分频器网络!

我是音频硬件电路设计的新手。 请帮助我检查:

(1)使用分压器网络将差动输入电压减半,将最大电压增大至2Vrms。

    在图111中。 模拟输入连接,带电阻器分压器数据表网络,R1 || R2 <<请求

    您能建议我分压器的电阻值R1,R2吗?

(2)分压器 长时间处理+4dBu信号是否有风险? 音频质量是否正常?

(3) BTW,使用1 Vrms 作为差动输入最大电压并限制音频源输出(使用音频混音器增益控制降低音频等)或使用高达2Vrms的分压器。哪一种更好?

     我认为降低音频源增益可能会降低音频混音器中的SNR并导致质量下降。 您能提供一些建议吗?

谢谢!

巴西,

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Steven,

    TLV320AIC3268是针对便携式应用的音频编解码器,因此不直接支持与专业线路电平的兼容性,因此需要进行信号调节。 输入调节可 通过2.1 数据表的9.2 部分中提到的电阻分压器网络来实现,但对于输出信号调节,需要外部放大器/线路驱动器。

    电阻器网络的选择取决于PGA和Rin设置,我可以帮助推荐值,但首先需要该信息。 R1和R2的计算使用以下公式:

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,
    感谢您的回复。
    我看不到公式。 您可以再次发布吗?

    我们的产品专注于视频/音频录制器。 对于模拟音频信号,我们的定制板上有立体声线路输入插孔和立体声差动线路XLR。 我们希望支持差分输入方面的专业线路级别。

    PGA和Rin设置用于我们设计中的增益/电平控制。
    因此该值不是常量值。 我是否可以使用Rin值进行电平衰减控制? 只有三个级别可进行调整。例如-12dB,-6dB,0dB。 或者,我必须将其设置为使用时的常量值?

    非常感谢。
    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Steven,

    抱歉,我没有注意到图像损坏。 请参阅以下内容:

    如果使用差分配置,则只需Rin的值即可计算所需的衰减网络。 您应该能够更改增益,而不会出现此配置问题。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,
    图像似乎仍然损坏。 您提到的公式位于数据表的9.2 .2.1 中?
    如果我为差动输入选择Rin 20K欧姆,衰减因子为0.5 (衰减到一半)。 在分压器网络中,R1和R2的推荐值是多少?
    欢迎您提出任何建议。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Steven,

    很抱歉出现问题,我不知道映像损坏的原因。 正确,公式与9.2 .2.1 部分相同。 对于差分模式输入,RIN=REQ和增益不会影响计算。 因此,R1和R2选择的唯一考虑因素如下:

    REQ=右
    R1 || R2 <<请求
    R1 || R2 << Rin.
    R1 || R2 << 20kΩ

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师