This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5751MEVM:立体声2路交叉是否可行?

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5751M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/651731/tas5751mevm-stereo-2-way-crossover-possible

部件号:TAS5751MEVM
在Thread:TAS5751M中讨论的其它部件

你好

想知道是否可以连接2x TAS5751EVM以获得立体声2路交叉?  因此,使用左/右主高音扬声器和左/右高音扬声器。  单个PurePath主板控制台是否能够配置/传递数字音频至2个EVM?

谢谢

-Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:
    我的理解是,您希望在BTL模式下使用2* TAS5751M设备,在PBTL模式下使用另外2个设备。 对于每个声道(R或L),一个设备用于PBTL模式下的低音扬声器,另一个设备用于BTL模式下的高音扬声器。 如果不正确,请更正我。
    不幸的是,一个PPC3主板不支持同时进行2 EVM调试/调谐。 但我认为两个声道的音频性能调谐几乎相同,因此您可以在R声道和L声道上执行调谐。
    BTW,通常0x54和0x56可用于I2C Slav地址。 如果系统中使用的设备超过2个,则需要在开机后设置新地址。 请按照数据表中7.6 .1.2 部分中的步骤进行操作。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将PBTL用于低音扬声器,BTL用于高音扬声器声音可接受。  如果我在设置时遇到任何问题,将尝试告知您。  

    您能否解释更多有关使用2个设备的I2C从地址的信息?  现在我们只使用EVM来设置立体声双向系统的初始原型。  我们是要为第二个EVM使用新地址,还是在最终系统集成期间使用新地址?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:
    感谢您的反馈。 通常TAS5751M可以支持两个I2C从地址0x54和0x56,如果使用了两个以上的设备,则需要执行更改地址的过程。例如,如果在一个系统中使用了四个TAS5751M设备, 您需要为两个设备加电并将其I2C从地址更改为新值(而不是0x54或0x56),然后为其他两个设备加电。 您可以在以下文章中找到有关此问题的更多信息: e2e.ti.com/.../219.0604万 I2C地址#219.0604万
    此致,
    郑少文