This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX4192:同步输入和输出操作

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: DIX4192
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/659628/dix4192-simultaneous-input-and-output-operation

部件号:DIX4192

您好,

我想知道使用 DIX4192是否可以通过AES实现同时输入和输出操作。

例如,我希望能够使用IC在AES输入端口接收数字数据,

并在AES输出上同时传输数字数据。

这是否可行? 是否有关于此的任何支持文档或应用说明?

谢谢!

此致

Christian Bocchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    我负责支持此设备的同事已收到通知,并将尽快回复您,为您提供问题的答案。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    感谢您的回复。

    您的同事对我的请求是否有任何更新?

    谢谢!

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Christian:
    很抱歉回复延迟。
    DIX4192包括两个音频串行端口,支持同时输入和输出操作。 我们没有任何应用注释本身在更详细的说明中解释相同的内容,但如果您提供系统的详细信息(方框图等),我们可以帮助您更详细地查看设备配置。

    此致,谢谢!
    Ravi