This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PurePathn´t台不会列出应用程序

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5721EVM, TAS5721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/652581/purepath-console-don-t-list-apps

主题中讨论的其他部件:TAS5721EVMTAS5721

您好,支持:

我购买了TAS5721EVM Rev A,
一个PurePath控制台主板ATP006G
下载所有软件3.1 Console (控制台) 1 Build 247
TAS5721EVM直流电压为12:0V, 5V,3.3V绿色LED亮起,黄色LED亮起

我可以通过I2C通用主控制器连接到PurePath板

我看到的只是一个通用I2C主应用程序 登录成功运行,使用相同的标准再次检查名称和密码。 TI.com登录。

´s会发生什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的TI支持:

    抱歉我的英语不好。

    我在这个论坛中发现了一个与PurePath控制台相关的类似问题。 解决方案是为EVM板加载特殊的软件部件。

    对于我的EVM板TSA5721,似乎没有可访问的外部软件。

    我需要您的帮助,以便启动Evaulation系统并让其运行!

    我请求获得PurePath软件。 之后,我下载软件并安装所有产品(包括第三方部件)。 现在,如果我使用我的帐户检查PurePath控制台软件的访问权限,我必须再次请求这些软件。 使用TI send vi mail链接,可以访问软件。

    因此,使用我的帐户访问应用程序时可能会出现一个简单的问题。 我尝试过几次,但从未获得应用程序列表。

    请如此善良,帮助我!

    非常感谢
    Karsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Karsten,

    我认为您正在使用PurePath Console 3软件,对吧? 请在您的PC上下载并安装PurePath控制台1.16。 请在  本文档中找到有关软件设置的更多信息。

    e2e.ti.com/.../TAS5721-EVM-setup.pptx

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Karsten,
    另请在TAS5721 EVM用户指南中查找更多信息。
    www.ti.com/.../slou367.pdf
    此致,
    郑少文