This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 关于使用比较器检测尖头销

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV7041, TLV7031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/652268/about-using-comparator-to-detect-tip-pin

主题中讨论的其他部件:TLV7041TLV7031

您好,

客户希望使用以下配置检测音频插孔插入。

4引脚耳机插孔"尖端引脚"比较 器输入/比较器输出TS3A227E DET TRIGER引脚

客户可用的耳机插孔为4针产品。
因此,没有用于检测插孔插入情况的开关。

我从客户那里得到了以下问题。
・将耳机插孔尖端插针直接连接到比较器的输入端是否有问题?
“请・推荐的比较器。
设备图像如下。
datasheets.maximintegrated.com/.../MAX9060-MAX9064.pdf</s>9064.

我期待着听到你的意见。

此致,
Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke山

    感谢您的提问。 由于我们正在度假,我们将在1月的第一周尽快与您取得回复。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chuck-San,

    感谢 您的回复
    我非常期待你就这一问题作出答复。

    此致,
    Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yusuke山
    由于速度在本应用中不是很重要,我建议使用TLV7031或TLV7041。 7031具有推拉输出,7041具有开路漏极输出。
    耳塞是耳塞之一,阻抗低。 这可以直接连接到比较器的输入。 当正确连接并建立良好连接时,这会形成低阻抗接地路径。 我还会将一个高阻抗上拉电阻连接到同一个输入引脚。 当耳机插孔未完全插入时,比较器输入引脚将被上拉电阻器拉高。 另一个比较器输入可以连接一个电阻分压器。 一个电阻器连接至接地,另一个电阻器连接至与上拉电阻器相同的电阻器。 一般来说,这只是比较国的供应。 电阻器的值可以相等,从而产生1/2的电源参考电压。 当叶尖正确接触时,它将拉低其输入引脚,低于1/2电源。 未连接时,它将使输入拉高,高于1/2电源。

    这是实现这一目标的一种方法。 无需使用具有集成参考的设备。 这不是一个精确的应用程序。
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chuck-San,

    感谢您的支持。
    我理解你的解释。

    让我再了解一件事。
    ・连接尖端引脚和TLV7041是否会影响声音信号?
    ・您能告诉我您认为电路配置的一条简单电路吗?

    此致,
    Yusuke /日本Disty.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke山

    连接TLV7041不会影响音质,因为tlv7041的输入阻抗非常高。比较器输入是MOSFET晶体管的门。