This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:SMBus控制接口

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/660475/tlv320aic3204-smbus-control-interface

部件号:TLV320AIC3204

您好,

我想知道,使用SMBus主机控制AIC3204需要哪些硬件/软件更改?

我实际上找到了一个关于这个问题的App Note:  

我应该这样做还是有其他考虑?

您是否有过使用SMBus主机控制此设备的经验?

谢谢!

此致,

徐耀华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Roy,

    如您所知,AIC3204是一个可由I²C或SPI接口控制的器件, 不能直接使用SMBus配置此部件。 您I²C的应用说明似乎可用作检查具有SMBus主中继器的I ² C从属设备之间兼容性的指南。 我们没有与此AIC3204使用案例相关的数据或信息,因此我们无法保证编解码器是否能够在此配置中工作。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师