This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4871:高频输出

Guru**** 2551300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/652397/lm4871-high-frequency-output

部件号:LM4871

团队成员,您好!

我 的客户获得了从PIN8到GND的3.4MHz 0.9Vp-p正弦波形,即使没有音频输入,我们仍然可以通过音频输入看到此高频信号。

您是否可以帮助建议如何解决此问题?

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dongbao,

    这可能是与设备输出耦合的噪音信号。 在这种情况下,您可以在输出端添加铁氧体磁珠过滤器。
    一个问题:为什么Vo1和VO2之间有一个上限?

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:

    感谢您的回复。
    客户使用干净的5V输入测试此设备,测试期间其他部件不工作。 另一个评论是,我们可以在拆下C104时看到从引脚4到GND的信号。 关于可能根本原因的任何其他评论?
    我认为Vo1和VO2之间的盖子用于过滤。

    东宝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    东宝

    您是否尝试过删除C133? 也可能是C135和C136?
    我将继续寻找可能的根本原因。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ivan Š,
    感谢您的回复。 我们可以通过将C135/6从2.2nF降低到100pf来解决此问题,您能否告诉我原因? 我没有看到很长的输出路。
    东宝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    东宝

    电容负载可能会使AB类放大器不稳定。 也许这就是在这里发生的事情。
    如果需要C135和C136,他们可以尝试在输出(引脚5和8)处添加串行电阻器,以将电容与设备输出隔离。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器