This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5342LA:TAS5342LA

Guru**** 2636085 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/658701/tas5342la-tas5342la

部件号:TAS5342LA

您好,

手册中规定的最小PWM频率为192kHz。 我一直在寻找原因,因为我希望在多相交错设计中使用较低的频率。 于是我找到 了tACTIVITY探测器13.2µs。 较低的频率可能会关闭和打开芯片。 所以我的问题是:每个通道的超时是分开的还是耦合的,所以90°相位的96kHz设计可以满足192kHz的要求? 另一个问题是调整最小电感以防止芯片在短路情况下燃烧。 我打算运行四个阶段,边缘更新速率为768kHz,每个阶段的PWM频率为96kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas

    您的应用程序听起来与音频无关。 您能为我们解释一下申请吗?

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    它与音频相关。 就像可以在降压转换器中使用多相PWM来减少纹波一样,我想在数字音频放大器中使用它来使滤波更有效,并获得PWM的一些额外分辨率。

    此致
    Thomas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas

    很遗憾,不支持此配置。

    此致,

    -Adam