This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720M:TAS5720M EVM

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5720M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/652814/tas5720m-tas5720m-evm

部件号:TAS5720M

TAS5720M的数据表显示了输出中不包括LC滤波器的应用电路。

TAS5720M的EVM在输出上实现了LC滤波器。

数据表或EVN用户指南中没有关于输出过滤主题的讨论。

什么是优点和缺点?

是否有其他应用说明讨论在这类D类放大器的输出上使用LC滤波器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我提供D类滤波器设计应用说明(SLOA119B)以及LC滤波器和铁氧体磁珠滤波器上的其他Wiki帖子。
    我的应用程序将有一个远程定位的扬声器(有线),因此我计划植入LC滤波器。