This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2039D1:TPA2039增益

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2011D1, TPA2039D1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/660073/tpa2039d1-tpa2039-gain

部件号:TPA2039D1
主题中讨论的其他部件:TPA2011D1

尊敬的:

我们的CTM要使用TPA2038。 现在,他们希望我们提供内部电阻值,以确保他们可以添加精确的外部电阻,从而将增益保持在9.5DB。

或者您是否可以给出外部电阻值以获得9.5DB增益? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sundy xie:您好!

    内部电阻值为150KΩ Ω,因此您可以使用下一个公式计算增益:g=(2* 150KΩ Ω)/ri。 您需要一个31.5kΩ Ω 的外部电阻器才能获得9.5dB的电阻。 但此设备设计为使用12dB固定增益。
    您可以查看TPA2011D1。 此设备具有与TPA2039D1相同的功能和引脚。 此外,此设备具有可配置增益的功能。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Luise:

    他们在旧产品中使用TPA2011D1。 由于成本问题,我们向他们推荐TPA2039。

    您是否意味着TPA2039的内部电阻器与TPA2011D1相同?

    通过使用TPA2039和31.5k外部电阻器,我们可以获得9.5DB增益,对吗?

    此致,

    Sundy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sundy,

    是的,内部电阻器相同。
    没错,您需要一个31.5KΩ Ω 外部电阻器才能获得9.5dB增益。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Jose:

    您可以帮助检查 此公式的单位吗?

    我认为应该是V/V,而不是DB;

    增益=20log (2Rf/Ri) db

    如果RF= 150KΩ,固定增益=12dB;Ri应为75.38kΩ Ω。

    Sundy xie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sundy,

    你是对的。 150kΩ 10.0489万Ω RF=5 μ A,因此您需要使用Ri=5 μ A才能获得9.5dB增益。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师