This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4876:带有极化扬声器的LM4876

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4876

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/660145/lm4876-lm4876-with-a-polarized-speaker

部件号:LM4876

LM4876是否可与极化扬声器配合使用? 我想使用此放大器来驱动CUI的GC0401S扬声器。

我的理解是差分输出没有极化;任何一个信号都可以到达任一端子。  GC0401S的端子上有"+"和"-"标记,这意味着必须进行区分。

任一扬声器端子是否可以连接到任一输出端子,是否必须按特定顺序连接,或者此扬声器是否不适合差分输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    此设备可与极化扬声器配合使用。 由于音频输出是正弦波,差分输出不会极化,因此两个输出都接收正极和负极信号。 您可以将设备的输出端子连接至任一扬声器端子。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师